This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:THVD1552是否可以直接替换 SN75LBC180?

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745707/thvd1552-can-thvd1552-be-drop-in-replacement-sn75lbc180

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件:SN75LBC180、

您好!

正如我所知、SN75LBC180和 THVD1552 是直接可更换部件。

但将 THVD1552D 替换到 SN75LBC180D 电路中、它无法正常工作。

RX 工作正常、但 Tx 不工作。   

是否需要对电路进行任何更改以将 SN75LBC180D 替换为 THVD1552D?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    我不希望需要任何电路更改。 当您说 TX 不起作用时、您的具体意思是什么? 您是否在引脚 Z 和 Y 上看到了静态电压输出(如果是、是什么电压)、还是看到了失真波形? 您能否提供一个示波器捕获来显示问题、以便我们更好地了解问题并帮助进行调试?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    解决了这个问题。
    有2个 Vcc 引脚、但错误地将一个引脚(引脚13)保持为 NC。
    将引脚13连接到 Vcc 后、此问题消失。

    一个问题、
    根据数据表、两个 Vcc 引脚(引脚13和引脚14)在内部连接。
    当一个 Vcc 引脚(引脚13)未连接到 Vcc 时、为什么会发生这种问题?
    请让我来获取您的答案。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    我们将仔细检查 IC 的设计、以验证数据表中的陈述是否正确。 我明天应该能回来。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    我已确认数据表存在错误。 两个 VCC 引脚未在内部连接在一起、因此每个引脚都需要连接到 PCB。 我将努力更新数据表以立即纠正这一问题。 更新发布到 Web 可能需要几周的时间。 感谢您提请我们注意此问题、以便我们能够更正我们的文档。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    现已更新数据表、以便根据您的反馈更正引脚功能表。 再次感谢!

    此致、
    最大