This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:TOF2/3对齐模式

Guru**** 2752895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748831/lmh1983-tof2-3-alignment-mode

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问。

[问题]

请告诉我当 LMH1983设置以下模式时发生对齐的条件。

1.未对齐时自动对齐
什么是未对齐情况?

2.单次手动对齐
它在接下来的时间执行。
- 写入初始化寄存器
- 脉冲 INIT 引脚  

3.始终对齐
每次更改参考帧速率时是否执行对齐?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaede、
    我已将其分配给工程师、但由于是假日、因此可能会延迟响应。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean San、

    感谢你的答复。

    我将等待您的回答。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean San、

    是否有任何更新?

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何更新?

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、

    未对齐情况由 LOA_WINDOW 寄存器确定。  请参阅数据表第8.3.10节"TOF1匹配"。

    2.正确的、一次性手动对齐由初始化寄存器或 init 引脚启动。

    3、始终对齐会使 PLL/TOF 计数器在每个参考帧(Fin)脉冲上复位。   选择"始终对齐"模式可能会导致 CLKout1/TOF1输出上出现不需要的时序跳转。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan - San、

    感谢您的公司。
    我理解您的意见。

    此致、
    Kaede Kudo