This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:LVDS (1036Mbps)的 ESD 保护

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, TPD4E05U06, ESD204, TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747738/tpd4e1u06-esd-protection-for-lvds-1036mbps

器件型号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06ESD204TPD4E1B06

大家好、

是否可以将 TPD4E1U06用于 LVDS (1036Mbps)?
数据表中未指定数据速率、因此需要询问上述问题。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、TPD4E1U06可用于1Gbps 信号。 但是、LVDS 信号通常可以摆动到低于接地值、并且需要双向器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的支持!

    1)
    下页5显示了 对于速率高达1.5Gbps 的 LVDS、建议使用 TPD4E05U06 (4通道)。
    http://www.ti.com/lit/sg/sszb130c/sszb130c.pdf
    我了解当1036Mbps 时、也建议将 TPD4E1U06用于 LVDS。
    我的理解是否正确?

    2)
    >但是,LVDS 信号通常可以摆动到地电平以下,并且需要一个双向器件。
    您是否推荐使用另一个双向 LVDS 器件?
    我想确认一下、以防万一。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我可以就其他问题发表意见吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    您可以使用 ESD204、TPD4E1B06
    ESD204具有更高的保护级别、但其封装不同