This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:HDMI 接口

Guru**** 2748025 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751125/tfp410-hdmi-i-f

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: TFP401

您好!

让我向您询问有关 TFP410的 HDMI I/F 的问题。

我的客户计划使用 TFP410作为 HDMI I/F、 即"只有 RGB24 (无音频) 到 HDMI "。

您会告诉我有关 TFP410和 HDMI 连接器之间引脚连接的信息吗?

虽然我浏览了 TI 网站、但我没有找到相关信息。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi San、您好、

    您可以通过 Wikipedia 或 Google 找到 HDMI 连接器的引脚分配。 然后、只需将 TMDS 数据和时钟通道映射到相应的引脚即可。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  -san、

    感谢您的建议!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 -san、

    让我在回答问题后再次询问您。

    Q1) TFP410是"发送器"、而不是"收发器"、对吧?

    请参阅以下数据  表首页中的图片、其中显示了"收发器"连接。

    TFP410用作“TX”,对吧?


    Q2)我的客户计划将 I/F 从 DVI 更改为 HDMI。

    我想为了实现这一点、我们应该只更改引脚连接。 (DVI 至 HDMI 连接)

    是这样吗?

    让我向您展示我所附的图片、请检查我的想法是否正确?

    e2e.ti.com/.../TFP410-HDMI-IF.pdf

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi San、您好、

    是的、TFP410是一款发送器。 该图中所示的 RX 是 TFP401、它是一个接收器。

    如果它们更改为 HDMI、则只需将 TMDS 数据和时钟引脚映射到 HDMI 连接器上的相应引脚。 请注意、如果它们使用 HDMI、则流不能包含音频、因为带音频的 HDMI 将不适用于此器件。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 -san、
    感谢你的答复。
    我明白了。
    此致、