This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750648/tusb2046b-tusb2046b

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TUSB2036

我在新设计中加入了您的 TUSB2046B。  当我插入时、上行端口窗口会响应、听起来好像它在工作、但在检查窗口中的设备管理器时、它会报告
"对 USB 设备描述符的请求失败"未知的 USB 设备。  我在这方面遇到了2天的问题。  暂停线路暂时变为低电平、但随后再次变为高电平。  Windows 是否需要安装特殊驱动程序?  我正在运行 Windows 8。  我看到其他人也遇到了同样的问题、但没有解决方案!  我已完成所有帖子、并确保我的器件已正确复位、并且所有引脚均为高电平/低电平等  我已经在 DP0线路上尝试了1.5上拉、然后在 DM0线路上尝试了1.5上拉。  运气差。

我刚刚发现、当我通过1.5k 电阻器而不是 DM0将 DP0设置为高电平时、Windows 会报告器件工作正常!  但是、在插入和拔下上行端口时、暂停线路会在几毫秒内切换为低电平、然后再次变为高电平、并且集线器仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    DM 线路上不应有上拉电阻-这仅适用于低速器件。 对于全速器件或集线器、上拉电阻位于 DP 线路上。 枚举集线器后、如果没有连接下游器件、主机通常会将其挂起。 如果 TUSB2036连接到 DP 上有上拉电阻的主机、是否加载了集线器的描述符? 您能否从 Microsoft 下载 usbview.exe 并检查加载了哪些 USB 描述符?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN

    谢谢您的回答!  我只单独尝试了 DM 上的上拉电阻、然后分别尝试了 DP 上的上拉电阻。  仅在 DP 上有一个上拉电阻时、窗口会报告器件工作正常。 但在这种情况下、集线器永远不会工作。  暂停线路瞬间变为低电平、然后变为高电平。  下游端口即使在一段时间内插入也无法访问? 当我从计算机插入上行端口时、它听起来好像在工作、控制面板看到它正常、但计算机看不到下行端口? 如果我将计算机插入下游端口的位置、并消除集线器、则端口工作正常!  我必须检查 usbview.exe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、需要检查两点:下游端口上的 VBUS 为5V、下游端口上安装了15K 下拉电阻器。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HUB-SCH-REVBBBBB.pdfThanks。 我有这些下拉电阻器。  此外、我确实在 VBUS 上具有良好的5V 电压。  假设我只是尝试插入我的原理图 pdf 文件、但它不起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    原理图已加载、您似乎已将过流输入接地、并且它们处于低电平有效状态。 您能否断开它们与地的连接?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我把它们拉高了。  在我的原始设计中、我在没有意识到内部上拉的情况下将它们打开。  我必须使用电路板上的导线进行修复、当我向您发送原理图时、我快速地将其接地、但我应该已经显示它们已拉高至3.3V。  挂起线路永远不会随着被拉至低电平而变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当集线器进入挂起模式时、下游 DM/DP 线路上会发生什么情况? 尝试下载 usbview 并查看是否有任何内容报告为已连接。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    有更新吗?

    谢谢、
    JMMN