This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:上电时序

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747388/tmds171-power-up-timing

器件型号:TMDS171

你(们)好

我们的客户正在考虑加电时序。 因为它们的电路板上的计时非常困难。

如果时序(例如 TD1)不符合规格、它会关注什么? (我的意思是担心可能发生哪种异常行为。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    请查看此主题以获取我的回复: e2e.ti.com/.../2727410

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    我知道、如果在 OE 信号上升时发送信号、链路训练将失败。
    另一方面、如果 VDD 在 VCC 斜升后晚于 TD1 (200us)、会发生什么情况。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    我还有一个问题。

    如果链路训练失败、我们应该检查哪个寄存器?
    如前所述,1Bh 和1Eh 是 BERT 错误计数器位。(1Ah 也是错误计数器,是否正确?)

    我们能否在1Ah 和1Bh 和1Eh 的寄存器中确认链路训练是否失败?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San

    如果 OE 保持低电平直到 VDD 和 VCC 稳定、则不需要电源轨序列、因此 VDD 可在 VCC 之后加电、VCC 或 VCC 可在 VDD 之后加电。

    对于 TMDS、您不能使用 BERT 计数器作为链路训练失败的指示器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    >如果 OE 保持低电平直到 VDD 和 VCC 稳定,则不需要电源轨序列,因此 VDD 可以在 VCC 之后加电,VCC 可以在 VDD 之后加电。

    谢谢你。 我知道。

    >对于 TMDS,不能使用 BERT 计数器作为链路训练失败的指示器。

    如果 BERT 计数器不能用于指示链路训练失败,我们应该检查什么来确认链路训练失败?
    HPD? 或任何其他寄存器?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    不可以、TMDS171无法确认从拉电流到灌电流的链路训练是否通过。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    我很抱歉。 请允许我再问一个问题。

    断电时 BERT 计数器(BERT_CNT)是否复位? 还是仅当 BERT_CLR 设置为"1"或"0"时才复位?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    它应该是断电时的默认值。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的友好支持。  

    我知道。

    此致、

    本志本