This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751377/tmds181-tmds181

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

你(们)好

您能否告知  在灌电流配置中、TMDS181I 的 TMDS 输入线路上是否可以使用交流耦合?

 如果是、他们会推荐什么价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli

    对于交流耦合 TMDS、您是否考虑使用 SN65DP159?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    对于交流耦合、是否意味着不使用 TMDS181?
    为什么更推荐使用 SN65DP159?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli

    TMDS181用于直流耦合 TMDS、而 SN65DP159用于交流耦合 TMDS 输入。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    根据客户、我们看到的问题是、如果我们将 HDMI 源连接到断电系统、我们会在 TMDS181I 电源引脚上看到直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    根据客户、我们看到的问题是、如果我们将 HDMI 源连接到断电系统、我们会在 TMDS181I 电源引脚上看到直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli

    您是指 TMDS181 VCC 上的电压泄漏吗? 如果是、您是否已隔离导致泄漏的信号来自源?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    问题在于、如果器件未通电、则 TMDS 线路上的偏置会驱动 IC 的 VCC 线路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli

    由于 TMDS181输入具有连接到 VCC 的内部50 Ω 终端、因此预计会出现这种情况。 您需要一个外部开关来对 VCC 进行三态处理、以防止泄漏。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    谢谢。是否有任何关于此开关的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli

    N 沟道 FET 开关将工作、当 TMDS181关闭时、开关将关闭、因此没有到 VCC 的直流路径。

    谢谢
    David