This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:在什么条件下、RXD (4号)端子将保持在高电平?

Guru**** 2927540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748258/tcan337-under-what-conditions-will-keep-rxd-no-4-terminal-to-high-level

器件型号:TCAN337

 大家好、

 我们的一个客户遇到了 TCAN337问题。 请向我提供您的建议或帮助吗?

他们正在将 设计 用于某些汽车系统。 他们有时观察到 RXD (4号)端子连续保持高电平。 他们想知道哪些条件会使 RXD (4号)端子连续保持高电平?

  此现象是否由高级 S (8号)端子(静音模式)引起? 或者是否存在任何其他条件?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喀祖亚-圣、

    静音模式通过禁用发送驱动器来工作、但 RXD 引脚仍应反映总线(CANH 和 CANL)上发生的情况。 当 RXD 引脚持续保持高电平时、是否有任何 CAN 总线活动?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    非常感谢您的回复。 我明白了。 我将要求客户在 RXD=H 持续时获取 CANH/CANL 波形。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喀祖亚-圣、

    谢谢、如果您能了解引脚8在这种情况下的状态、这也会有所帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我明白了。 我将要求客户检查"S"端子(8号)波形。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我要求客户获取 CANH、CANL 和 S 端子波形。 但是、他们无法获得这些波形、因为他们没有任何机会测量最终客户产品上的波形。
    但是、他们希望得到任何可能的原因、即 RXD 保持高电平、但他们不会向我们发送任何波形。
    我认为可以考虑以下两个原因。
    1. V (ID)小于0.5V (边际电压范围介于0.5V 和0.9V 之间)。
    2.发生显性超时。

    我的理解是否正确? 还有其他原因吗?

    我还有以下问题。 请给我回答。
    问题1. 当 V (ID)小于0.1V 且 CHnH/CHNL 电压处于0V~0.2V 范围内时、哪个是 RXD 输出电平(H 或 L 电平)?
    RXD 输出电平 H 电平是否不取决于 CHNH/CHNL 电压范围?

    问题2. 如果发生显性超时、如何将其取消? 当 V (ID)变为小于0.5V 时、超时是否已取消?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喀祖亚-圣、

    如果 CAN 总线上没有通信并且器件处于正常模式、则 RXD 引脚将保持隐性状态、这意味着它在空闲状态下保持高电平。 显性超时会导致输出驱动器被禁用、从而将 RXD 保持在高电平、但除非有人先长时间驱动显性状态、否则不会发生这种情况。

    问题1. 如果 VID 小于0.1V、则 RXD 应处于高电平、因为这是一个隐性总线信号。 但是、即使在静音模式下、总线信号也不应处于0-0.2V 范围内。 CANH 和 CANL 是否始终偏置至 GND?

    问题2. 当总线长时间处于显性状态时、RXD 超时发生。 一旦总线再次变为隐性状态、RXD 超时将被释放。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    非常感谢您的回复。
    我可以再问几个问题吗?
    问题1. 当 TCAN337处于静默模式时、显性超时是否在长显性状态下发生?
    问题2. 很抱歉、我向您提出与上一个问题类似的问题。 我了解到、只要在 TCAN337的 CANH/CANL 上的隐性和显性状态之间重复 VID 状态、就不会发生 RXD=H 电平固定。 我的理解是否正确?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    问题1. 由于接收器驱动器仍然被启用、如果总线保持显性状态的时间过长、RXD 超时仍然会发生。 但是、由于 TXD 驱动器在静默模式下被禁用、TXD 超时未启用。

    问题2. RXD 将跟随总线状态。 因此、如果 CANH - CANL (VID)> 0.9V、总线被视为显性总线、因此 RXD 将为低电平。 如果 CANH - CANL (VID)< 0.5V、则总线被视为隐性、RXD 将为高电平。  

    如果在 CAN 总线上未发送任何信号、RXD 状态将为逻辑高电平、因为总线处于隐性状态、除非 CAN 节点驱动显性信号。

    客户是否看到 RXD 引脚即使在 CAN 总线上驱动显性位也保持高电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喀祖亚-圣、

    是否有客户提供的任何更新?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢您的提醒。 我没有任何更新。 我将检查客户问题是否得到解决、并将通知您。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我确认这个问题已经解决了、但是我们不知道问题的原因、因为客户没有透露。

    非常感谢您的支持。
    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    好的、如果您发现有关此问题的任何其他信息、请继续并将其发布在此处。 否则、我将关闭此线程。

    此致、