This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:开关逻辑

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750054/hd3ss215-switching-logic

器件型号:HD3SS215

是否有人可以告诉我们、将端口 A 切换到端口 c、将端口 b 切换到端口 c 以及反向切换的开关逻辑是什么? 我参考了以下原理图和控制逻辑、尽管我没有获得任何输出。 我使用了数据表中提到的最后两个控制逻辑。

谢谢、此致、

prasad.e2e.ti.com/.../hd3ss215_5F00_evm_5F00_c-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    您的输入源和输出接收器是什么? DP 还是 HDMI?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hdmi-1x2-rev-1.0_5F00_Schematic.pdfHai、

    我的输入源和输出灌电流是 HDMI。

    谢谢、此致、
    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    原理图显示来自 HDMI 连接器的 SCL/SDA 未连接到 HD3SS215的 AUX 或 DDC 引脚? 您如何计划 HDMI DDC 信息的通信?

    Berg 引脚的用途是什么? 这将降低 HDMI 信号完整性。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai David、

    在原理图中、它们是从 SCL/SDA 从 HDMI 连接器到 HD3SS215的 AUX 和 DDC 引脚的连接。 请再次检查。

    在我们首次进行这方面的研发时、我们只是保留了 berg 引脚供将来使用。 如果它在信号完整性方面造成问题、我将移除 berg 引脚并短接路径。

    谢谢、此致、

    Prasad。

    e2e.ti.com/.../4530.hdmi-1x2-rev-1.0_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    R4和 R6显示为待组装。 但原理图中显示的 R23和 R74未组装、它们是否实际组装在电路板上?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai David、

    我们实际安装了 R23、R74、R36、R39组件、并尝试将零欧姆替换为47k 欧姆、它们不变、输出不显示。

    谢谢、此致、

    Prasad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    请首先探测 DA_HPD、DB_HPD 和 DC_HPD、以确保在连接拉电流和灌电流时它们处于高电平。

    如果 DA_HPD、DB_HPD 和 DC_HPD 均为高电平、请探测 DA、DB 和 DC 上的 DDC、并查看 DDC 是否正在源设备和接收设备之间通信。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai David、

    我发现了一些接地问题、我已经解决了这些问题。 但输出仅来自端口 A 至端口 C、即使我没有来自端口 B 至端口 C 的控制逻辑输入也是如此。 我是否知道控制逻辑具有1x2和2x1切换功能?

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    很好、您可以让端口 A 到端口 C 正常工作。 您使用的 AUX_SEL 和 DX_SEL 的设置是什么? 对于端口 B 至端口 C、只需更改 DX_SEL 引脚设置。 请检查 DX_SEL 并确保其正确处于高电平。

    作为调试的一部分、对于端口 B 和 C 之间的 HPD 和 DDC、您可以绕过 HD3SS215并直接在端口 B 和 C 之间连接 HPD/DDC。如果显示正常、我们需要重点关注 HPD 和 DDC 通信的电压。 如果显示仍然不起作用、则我们需要关注主要链接。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai David、

    我还检查了 DX_SEL 电压电平。 我在端口 A 和端口 B 的中间级使用 AUX_SEL、在两级使用 DX_SEL。您建议我已连接端口 B 和 C 的 HPD/DDC 信号之间的直接通信、但它们不在输出端。 但我在连接端口 B 和 C 时使用笔记本电脑作为端口 A 和 B 的输入源、并使用输入源指示信号正在进行中、但在监视器上它们没有显示。 问题可能出在哪?

    谢谢、此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    如果 DX_SEL 电压正确、HPD 为5V、DDC 正在正常通信且您仍然看不到显示、那么您需要更改主链路上的信号质量、您是否有可验证主 HDMI 链路信号质量的示波器?

    由于端口 A 至端口 C 正在工作、因此您可以将其用作基准、并将结果与端口 B 至端口 C 进行比较

    谢谢
    David