This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:仅主机 USB2.0情况

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749090/tusb8044-host-only-usb2-0-case

器件型号:TUSB8044

大家好、

我想知道。我的客户正在考虑使用 TUSB8044。

如果主机是仅兼容 USB 2.0的产品、是否可以将 TUSB8044用于上行端口?

如果不支持 USB_SSxXx_DNx'引脚处理、该怎么办?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San

    您可以将 TUSB8044用于 USB2.0。  未使用的 USB 3.0信号线无需端接。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David - San

    我有另一个问题。
    当只用作 USB 2.0的集线器时、是否可以在不进行任何 I 2 C 连接和寄存器设置的情况下运行?
    输入:1、输出:1
    无充电功能

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    TUSB8044可在没有 I2C 或 SMBus 的情况下用于 USB 2.0和/或 USB 3.x 操作。 它基于状态机、不需要外部固件。

    此致、
    JMMN