This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:USB2.0和 BG1.2认证/测试

Guru**** 2944410 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750294/bq24392-usb2-0-and-bg1-2-certification-test

器件型号:BQ24392

大家好、
 
 客户正在尝试 USB2.0认证和 BG1.2合规性测试。   
 但是 D+/-眼图(高速)是 NG、而 BG1.2合规性测试是一些项目失败了。
 他通过仿真检查了信号质量、没有问题。
 D+/-的阻抗为90+/-9欧姆。  

 我应该检查什么?
 如果我发送原理图、图形和 BC1.2测试结果、您能检查一下吗?  

   

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    预期 BC1.2故障为:

    BQ24392不仅可以检测符合 BCv1.2标准的充电器、而且要实现这一额外功能、还需要使用 BCv1.2规范中定义的专有算法
    •BQ24392专有检测算法在以下步骤中未通过 BC1.2合规性测试:
    –7.3第6步 kΩ kΩ 从 DM 到 GND 的14.25k Ω- 24.8k Ω 下拉电阻器
    •由 BQ24392的 DM 至 GND 内部电阻和 BCv1.2测试仪产生的分压器产生的电压超出 BC1.2测试仪的预期
    –7.5第16步要求在 PD 检测到 DCP 后、DP 上的电压源为0.5V 至0.7V
    •在 DCP 附件的持续时间内,BQ24392算法不应用这个最小0.5V 的电压源
    –7.6第19步要求 DM 上的电压源为0.5V 至0.7V、DP 上的电流阱
    •BQ24392未实现此架构
    –7.15要求 PD 在 DP 上施加0.6V 电源、以指示检测到 SDP 为电池电量耗尽
    •如果在电池电量耗尽的情况下检测到 SDP,则 BQ24392算法不会在 DP 上应用0.6V 电源

    眼图不会出现故障、看起来信号中存在大量抖动。 BQ24392不是转接驱动器、也不是重定时器、因此它不会改善施加到它的信号。 信号源与 BQ24392的距离有多近?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢您的回答。
    客户担心布局和线路阻抗问题。
    当我发送至 schismatic、Layout 和 BG1.2测试结果时、您能检查它们吗?

    此致
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、如果您的客户不想在公共论坛上发帖、请接受我朋友的请求并私下发送给我。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

     感谢你的建议。 眼图问题将得到解决。
     我知道 BQ29392未通过 BG1.2、 您能告诉我测试未通过的数字吗?

    S/N

    测试参数

    BQ24392

    1

    BC 1.2农具检查

    支持或不支持

    2.

    旁路电容测试

     

    3.

    B-UUT 初始上电测试

     

    4.

    使用电流源进行数据接触检测测试

     

    5.

    数据接触检测 Test_No Current Source

     

    6.

    DCP 检测测试

     

    7.

    CDP 检测测试

     

    8.

    SDP 检测测试

     

    9.

    电池电量耗尽测试

     

    10.

    共模测试-高速

     

     此致、
    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

     我还有一个问题。
     BQ24392是否符合 BC 1。 2?

    此致、
    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    BQ24392与 BC 1.2规范兼容、但无法通过 USB BC 1.2合规性测试:

    TI 使用的专有算法与上面列出的 BC1.2指定测试程序不同、这为我们的器件提供了一个优势、使其能够检测除符合 BC1.2标准的充电器之外的其他充电器。 我们的器件可以正确检测 BC1.2充电器以及不符合 BC1.2标准的充电器、因此我们可以将此器件用于其他应用。


    此致、
    JMMN