This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:有关时序参数和 nFAULT 标志的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751257/tcan1043-q1-question-about-timing-parameter-and-nfault-flag

器件型号:TCAN1043-Q1

大家好、

我的客户询问以下问题、您能否检查这些问题?

问题1)有关 TGO_TO_SLEEP 的问题

TGO_TO_SLEEP 是否包括从正常模式到进入睡眠模式的瞬态时间?

如果没有、是否有从正常模式到进入睡眠模式的瞬态时间的时序规格?

问题2)有关 CANDOM 指示器的问题

在数据表的表1中、CANDOM 指示符列显示"nFAULT = L on entering Silent mode from Normal mode"。 但 在10.3.7.3 CAN 总线显性故障中 、它被描述为"此故障仅在正常模式和静音模式下指示。"。

我认为表1中的描述是否正确、当器件进入正常模式时、nFAULT 置为低电平吗?

谢谢、此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    问题1) TGO_TO_SLEEP 参数确实包括从正常模式到进入睡眠模式的瞬态时间。

    问题2)虽然 CAN 总线显性故障可在正常和静音模式下触发、但在正常模式下仅在 nFAULT 引脚上以静音模式指示。 在正常模式下、nFAULT 不会指示 CAN 总线显性故障。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    让我再确认一个。
    如果系统希望在器件处于正常模式时检测 CANDOM 错误、情况如何?
    MCU 是否应通过对 RXD 接收到的数据计数过高的低电平位来检测?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    正确的、RXD 将保持低电平的时间长于 TBU_DOM、否则、如果您进入静默模式、nFAULT 引脚将变为低电平、指示 CANBUSDOM 故障。

    此致、