This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF 在100M-FX 模式下工作时的链路状态

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748004/dp83822if-the-link-status-of-dp83822if-working-in-100m-fx-mode

器件型号:DP83822IF

尊敬的 TI 专家:

   之前,我们在100M-TX 模式下使用了 DP83822IF,功能正常。  现在,我们在100M-FX 模式下使用 DP83822IF, 在前几个数据包中会出现数据包丢失, 然后我读取寄存器0x0001 (位2)的链路状态,0x08是一个端口的 PHY 地址,在我读取它之前,光纤连接正常,第一个值是0x7849, 也就是说,链路未启用,但在我第一次读取链路后,链路状态为“确定”。

我不知道为什么第一个链路状态异常?  感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前在以下网站上发布过类似的问题、我已经尝试过 TI 朋友的建议、但不起作用。
    e2e.ti.com/.../716138
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的董事会是否符合 Ross 在上述 e2e 中提出的建议?

    PHY 的信号检测和链路状态应保持稳定、不应将其上电。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新线程并提供此线程的链接。

    此致、
    GET