This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822和 TLK105之间的差异?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748899/dp83822i-differences-between-dp83822-and-tlk105

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105

你(们)好

我们今天使用的是 TLK105、但我们要更改为 DP83822

已经使用 TLK105 3-4年了、其背后的软件是稳定的。

但切换到 DP83822时、我们没有连接到以太网。

那么、可以在这里帮助我吗?

它是否与自举配置有关? 我连接了 TLK105周围的原理图。

此致  

Fagere2e.ti.com/.../TLK_2D00_105-schematics.pdf 上的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    从 TLK105迁移到 DP83822不需要任何 PCB 更改。 您能否确认您已完成了详细介绍这两个器件之间所有更改的翻转文档。


    www.ti.com/.../snla262.pdf


    此外、我们还提供了以下未在文档中介绍的附加要求:

    -引脚24上的强制 PU/PD。
    -从 PFBIN1/2和从 TLK 设计中携带的 PFBOUT 中去除分接头。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我刚刚添加了一个上拉电阻(4k7)、它的工作效果更好。

    您是不是说在引脚24上同时有一个上拉电阻器和一个下拉电阻器(4k7)?

    电压值为3、3V/2?

    此致、

    按  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    需要上拉或下拉。 您可以使用2.2K 来执行 PU。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新线程并提供此线程的链接。

    此致、
    GET