This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:有几个问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749055/dp83822if-several-questions

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

大家好

如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?


在数据表电气特性中、  有 PMD 输出 VOD MDI 100BASE-TX。  
我们希望确认   PMD 输出 VOD MDI 100BASE-TX 的测试条件。
我们假定:
差分输出上的-100端接、在1:1变压器后进行差分测量
我们的认可是否正确?


如果您有 DP83822EVM 的合规性测试结果、可以将其作为参考数据分享给我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、


    问题1:是的、正确。 使用的过程由 IEEE 定义。

    问题2:是的、我们有合规性测试结果。 请联系 Aniruddha 或我分享。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    感谢您的始终支持。

    我们直接向您和 Aniruddha-San 发送了数据。



    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我要关闭此主题。