This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158 CAN#39;t run 4k2k60p

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743077/tdp158-tdp158-can-t-run-4k2k60p

器件型号:TDP158

您好、先生、

我们的客户在产品上使用了 TDP158、但无法运行 4k2k60p、但 4k2k30p 正常。

我们尝试了引脚17 EQ1上拉/下拉和 悬空无 改进、  

您对此问题有什么建议吗?

Hugo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    您会向我发送原理图吗?

    除了 EQ1、您还更改 EQ2吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我通过了原理图、向您发送了消息。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的客户将 EQ1/EQ0设置为如下、但没有改进。

    0=1k 至 GND、1=1k 至+3.3V、Z=悬空
    今天
    EQ2/EQ1=00
    EQ2/EQ1=Z0
    EQ2/EQ1=ZZ
    EQ2/EQ1=Z1.
    EQ2/EQ1=11

    上周
    EQ2/EQ1=00
    EQ2/EQ1=0Z
    EQ2/EQ1=01

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    请参阅我提供的原理图审阅、它们是否有可用于测量输出的范围?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已经向您传递了一些信息。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们将尝试向客户获取测试报告

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持。
    我们的客户更换显示器可以显示4k2k60。

    Hugo