This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在 Windows 10中桥接器掉线

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744225/tusb9261-bridge-dropping-out-in-windows-10

器件型号:TUSB9261

我们将在 USB 3.1主机控制器上使用 TUSB9261的演示板。 我们可以格式化驱动器并在资源管理器中查看它。 当我们尝试将文件下载到设备时、设备的 USB 会掉电、并且在拔下设备并重新安装之前不会重新枚举。 我们在设备管理器中得到的错误:

Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43)

USB 设置地址请求失败。

这在 Windows 7上不会发生。 我们正在寻找一种使用 Windows 10解决此问题的方法?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    这很奇怪。 您能否尝试从 Microsoft 下载 usbview 并发布其报告内容的屏幕截图? 在主机控制器上加载了哪个驱动程序?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN

    加载的驱动程序是 usbSTOR.SYS。 自我上次发布以来、我已使用闪存刻录器工具将固件更新为1.06。 现在、磁盘将不会通过 Windows 10格式化

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、看起来不像上传的那样。 我还开始了另一个线程。 我忘了您之前对此做出了回应。

    e2e.ti.com/.../1805.USB-Device-View.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 HDD 大小是多少?