请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 我们将在 USB 3.1主机控制器上使用 TUSB9261的演示板。 我们可以格式化驱动器并在资源管理器中查看它。 当我们尝试将文件下载到设备时、设备的 USB 会掉电、并且在拔下设备并重新安装之前不会重新枚举。 我们在设备管理器中得到的错误:
Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43)
USB 设置地址请求失败。
这在 Windows 7上不会发生。 我们正在寻找一种使用 Windows 10解决此问题的方法?
此致