This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:支持组件

Guru**** 2585235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750204/onet1151l-support-components

器件型号:ONET1151L

我正在尝试在新设计中使用 ONET1151L。 我过去使用过此芯片、并将评估板原理图用作项目设计的基础。 使用该原理图、我没有遇到性能问题。  

对于新设计、我需要将此激光驱动器封装到非常紧凑的空间中。 在评估板原理图中、激光驱动器的输出端有许多组件、称为"偏置三通"。 它们由一个与47uH 电感器并联的475 Ω 电阻器组成、并与一个 BLM15HG102SN1铁氧体磁珠串联。 考虑到我的空间限制、我想知道我是否可以移除这些组件中的任何一个、并让 ONET1151L 在10G 时仍然工作和执行? 由于它们是"偏置三通"、我假设需要有475欧姆的电阻器。 我的问题是、可以移除47uH 电感器或铁氧体磁珠、还是至少缩小到更小的器件? 另一个问题是、如果我将它们移除、会对激光驱动器的输出性能产生什么影响? 我们非常感谢您在这里提供的任何帮助。

谢谢、

Mike Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    电感器在输出眼图上提供了某种程度的峰值以优化眼图。 否则 、我们将在眼图交叉处具有双眼图或高抖动。 因此确实需要输出引脚上的无源器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔
    感谢您的回答。 我怀疑部件是必要的。 是否可以使用尺寸更小的替代组件? 47uH 电感器是一款0603尺寸的器件。 所用的额定电流是否可以更小、以支持更小的器件? 我正在尝试使电路尺寸尽可能小。

    谢谢、
    Mike Nycz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    建议使用47uH 0603电感器并使用这些组件、我们知道眼图交叉处没有双眼图。 这些电感器为电流源提供直流路径。 此外、di/dt 会产生过冲、以帮助解决眼图交叉问题。 我们能否降低直流电流额定值取决于您的激光偏置电流。 我认为较低的偏置电流更有可能减小这些电感器的尺寸。 不过、最好获得10块电路板、然后改用较新的电感器、以确保交流和直流响应满足您的要求。 此外、最好使用当前的0603电感器模型创建一个仿真环境、然后切换到更新的电感器模型、以确保一切看起来都很好。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢您提供信息。 我发现评估板上指定的 P/N (TDK GLFR1608T470M-LR)现在已成为过时的部件。 我已通过 Mouser 和 DigiKey 找到具有可比评级的器件。 我发现的唯一一个是巨大的。 TI 能否推荐一个至少在0603尺寸范围内的新电感器?

    谢谢、

    Mike Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我刚刚检查了 Digikey、这似乎是可用的、有13K 个可用的片段。 请注意以下链接:
    www.digikey.com/.../1856578

    Mouser 说、他们也可以获得:
    www.mouser.com/.../GLFR1608T470M-LR

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但这是我担心的长期问题。 这两个地方都说 P/N 已停产、并且将停产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您可以考虑 KEMET 提供的此部件:
    www.digikey.com/.../8601362

    此致、Nasser