This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:PRBS7和 D10.2信号测试序列

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751517/sn65dsi86-prbs7-and-d10-2-signal-test-sequence

器件型号:SN65DSI86

我的客户 计划在我们的 SN65DSI86上运行 eDP 合规性测试。 要运行此测试、需要 IC 持续输出 PRBS7信号用于一项测试、而 D10.2信号用于另一项测试。  我们是否有一个能够强制 IC 输出这两种模式的寄存器序列?

 

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan

    请参阅 DSI86数据表的第8.4.5.12节、您需要写入 ML_TX_MODE 寄存器以控制要发送的模式。

    谢谢
    David