This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319EVM:VBUS 放电电路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748610/tusb319evm-vbus-discharge-circuit

器件型号:TUSB319EVM

我使用的是 TUSB319EVM 模块、对 Vbus 放电电路有疑问。  我将特别查看 TUSB319EVM 用户手册中的图1、该图与 TUBS319-Q1数据表中的图2相同。  

根据图、连接电缆后数据表 ID 变为低电平。  当 ID 变为低电平时、P 沟道 FET 打开、VBUS 通过1K 电阻放电。  拔下电缆时 ID 变为高电平。  当 ID 变为高电平时、P 沟道 FET 关闭。  

我会有这样的情况吗?  应该是 n 沟道 FET、而不是 p 沟道?  放电电路的目标是在连接器件或断开器件时对 VBus 上的电压放电吗?   

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入变为低电平时、P 沟道 FET 导通、当输入为高电平时、P 沟道 FET 关断。 这就是 CMOS 器件的工作方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

      是的、感谢您了解 p 沟道的工作原理。  如果您阅读了整个帖子、我的问题会更侧重于实施。

     放电电路的目标是在连接 USB 器件或断开 USB 器件时对 VBus 上的电压放电吗?   

    如果您有任何有用的意见、请随时回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入 USB 设备时