This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306作为开关和电压转换器

Guru**** 2756745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751150/pca9306-pca9306-as-switch-and-voltage-translator

器件型号:PCA9306

 (EN/VREF2)的200K 上拉电压轨是否必须与上拉至 SCL2/SDA2的电压轨相同?   

我想让 pca9603充当开关和电压转换器。

我的 VREF2是一个待机电压轨。 EN 是否可以与 VREF2分离并由 VREF1控制。  

如果是,这是否意味着我仍然需要(200K)?  

谢谢、

BT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borri、

    " (EN/VREF2)的200K 上拉电压轨是否必须与上拉至 SCL2/SDA2的电压轨相同? "

    如果您将其用作转换器、则应将其连接到与 SDa2/SCL2相同的电压、但不一定需要相同的电源轨。 (例如、一个 AUX3.3V 和备用3.3V、两个不同的电源轨、但电压相同)

    ' EN 是否可以与 VREF2分离、并由 VREF1控制。 "

    是的、只要您提供的逻辑高电平(高电平时的电压)不大于1侧上拉电压0.6V。

    "如果是、这是否意味着我仍然需要(200K)? "

    200k 电阻应连接到 Vref2侧。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    从数据表 EN 使能输入电压范围(VREF1 + 0.6) 2.1V 5V

    您的意思是"使能引脚应比1侧的上拉电压大0.6V"吗?

    我的电路:

    Vref1 = 1.8V

    Vref2=3.3VAUX (包括200K 和 CAP)。  

    EN 控制3.3V、我需要额外的200K 拉电流吗?

    此致、

    Borri

    谢谢、

    Borri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borri、

    '从数据表 EN 启用输入电压范围(VREF1 + 0.6) 2.1V 5V '

    这适用于您希望 Vref2为0.6V 或大于 Vref1的转换模式。 当 ENABLE 和 Vref2连接在一起并且使用200k 电阻器时、该器件会自动将 ENABLE 引脚电压提升至 Vref1+~0.6V。

    您的意思是"使能引脚应比1侧的上拉电压大0.6V"吗?

    我的意思是您的1侧上拉电压(SDA1)为1.8V、而使能引脚上的电压应为1.8V~2.4V、而不是更高。

    根据您描述的电路、我认为您可以这样做:

    2侧可以转到3.3V 辅助电源的上拉电阻。

    这是否有用、或者您是否无法使用此建议的拓扑? (可能您已经有电路板)

    200k 电阻器用于限制来自 Vref1和 Vref2的电流。 使能引脚为高阻抗。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby、

    因此,只要 EN/Vref2上拉电压轨与 Sidew2上拉电压轨(3.3V Aux)的电平(3.3V)相同,我就应该可以了,对吧?

    此致、
    Borri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Borri、

    "因此只要 EN/Vref2上拉电压轨与 Sidew2上拉电压轨(3.3V Aux)的电平(3.3V)相同,我就应该可以了,对吧?"
    在我上面绘制的配置中、是的。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!!

    Borri