(EN/VREF2)的200K 上拉电压轨是否必须与上拉至 SCL2/SDA2的电压轨相同?
我想让 pca9603充当开关和电压转换器。
我的 VREF2是一个待机电压轨。 EN 是否可以与 VREF2分离并由 VREF1控制。
如果是,这是否意味着我仍然需要(200K)?
谢谢、
BT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
(EN/VREF2)的200K 上拉电压轨是否必须与上拉至 SCL2/SDA2的电压轨相同?
我想让 pca9603充当开关和电压转换器。
我的 VREF2是一个待机电压轨。 EN 是否可以与 VREF2分离并由 VREF1控制。
如果是,这是否意味着我仍然需要(200K)?
谢谢、
BT
您好、Borri、
" (EN/VREF2)的200K 上拉电压轨是否必须与上拉至 SCL2/SDA2的电压轨相同? "
如果您将其用作转换器、则应将其连接到与 SDa2/SCL2相同的电压、但不一定需要相同的电源轨。 (例如、一个 AUX3.3V 和备用3.3V、两个不同的电源轨、但电压相同)
' EN 是否可以与 VREF2分离、并由 VREF1控制。 "
是的、只要您提供的逻辑高电平(高电平时的电压)不大于1侧上拉电压0.6V。
"如果是、这是否意味着我仍然需要(200K)? "
200k 电阻应连接到 Vref2侧。
谢谢、
-Bobby
您好、Borri、
'从数据表 EN 启用输入电压范围(VREF1 + 0.6) 2.1V 5V '
这适用于您希望 Vref2为0.6V 或大于 Vref1的转换模式。 当 ENABLE 和 Vref2连接在一起并且使用200k 电阻器时、该器件会自动将 ENABLE 引脚电压提升至 Vref1+~0.6V。
您的意思是"使能引脚应比1侧的上拉电压大0.6V"吗?
我的意思是您的1侧上拉电压(SDA1)为1.8V、而使能引脚上的电压应为1.8V~2.4V、而不是更高。
根据您描述的电路、我认为您可以这样做:
2侧可以转到3.3V 辅助电源的上拉电阻。
这是否有用、或者您是否无法使用此建议的拓扑? (可能您已经有电路板)
200k 电阻器用于限制来自 Vref1和 Vref2的电流。 使能引脚为高阻抗。
谢谢、
-Bobby