This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:USB-c 转 DP、操作方法

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749334/tusb1064rnqevm-usb-c-to-dp-how-to

器件型号:TUSB1064RNQEVM

您好!

我已通过 DisplayPort (DP)电缆将 tusb1064rnqevm 板连接到我的 PC (通过 USB-C 电缆)和显示器、但它无法正常工作、并且未检测到任何外部显示器。

您对正确设置有什么建议吗?

是否可以使用存储在闪存中的默认配置执行此操作?

电路板上所有可用 GPIO 的正确配置是什么?

说到电源、它需要外部电源、还是需要 USB-c 提供的任何能量?

是否需要任何 i2c 配置来使 PD 正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio

    请参阅 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sllu278.pdf

    如果仅测试 DisplayPort、或者绕过 VBUS 电源、则 EVM 必须通过 J8 (5V、1A 输入)供电。

    如果您在 PC 上执行"显示设置"、是否显示第二台显示器存在?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    在开始使用开发套件之前、用户指南确实是我首先阅读的内容。

    我现在找到了一种使用该板的方法。

    我 想问您 几个有关它的问题:

    -何时需要外部电源(通过 J8连接器)? 您能举几个例子吗? 用户指南指出"仅测试 DP 时"、但它具体意味着什么? 我使用 EVM 从 PC 流式传输视频数据(一侧连接到 USB-C、另一侧连接到 PD)、是否需要提供额外电源?

    -出于演示目的、我想将 TUSB1064RNQEVM 连接到另一个执行 DP 到 HDMI 转换的 DevKit、我是否需要通过 J8连接器提供外部电源?

    非常感谢

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio

    EVM 可由 VBUS 或外部电源插孔(J8连接器)供电。 但当它处于 DP 4通道模式时、不能保证始终提供 VBUS、因此通过 J8连接器为 EVM 供电更安全。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将"DP/DP++转 HDMI"电缆连接到 TUSB1064RNQEVM 和 HDMI 监视器、但无法在监视器上看到任何图像。

    DP-2线路和 DP-4线路配置具有相同的行为。

    为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio

    您是否正在使用有源 DP 转 HDMI 转换器?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定它是否是活跃的、可能不是。

    他们说:"6英尺的电缆将支持 DisplayPort / DisplayPort++(DP/DP++)的计算机连接到具有 HDMI 输入的 HDTV、显示器和投影仪、用于音频和视频流。 (注意:不是双向的。 仅将信号从 DP 转换为 HDMI)"、我假设这是正确的。

    我将尝试使用有源 DP 2 HDMI 转换器、我将告诉您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为便于记录、

    它可以正常工作

    感谢您的支持