This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:电缆连接/断开测试时出现通信错误

Guru**** 2929300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751236/dp83822h-communication-error-when-cable-connect-disconnect-test

器件型号:DP83822H

您好!

我们正在测试电缆插入/拔出测试、并且错误大约每5到10次发生一次。 1:1连接和两个 PHY 均为 DP83822。

发生此错误时 、0x0010 PHY 状态寄存器(PHYSTS)的位9变为0。  位0链路状态为1、因此我们认为链路已建立。

如果循环通电、则此错误消失。

这是什么情况、您是否会建议我们如何解决此问题?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    自动 MDI/MDIX 无效、数据速率固定为100Mbps。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件是 DP83848、而不是 DP83822H。 很抱歉让人感到困惑。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    您能否关闭此主题并开始新主题?
    标题具有误导性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO ROS-SAN、

    明白了。 我将重新创建该线程、因为器件名称是 DP83848。 我很抱歉让这种情况变得一团糟。

    此致、

    渡边俊弘