This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90CF386:LVDS 转换为 RGB

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751402/linux-ds90cf386-lvds-convert-to-rgb

器件型号:DS90CF386
主题中讨论的其他器件:DS90CF366

工具/软件:Linux

大家好、我想将 LVDS 信号传输到一个18位 LCD。 它是否与 ds90cf386兼容? 或者只能是 ds90cf366?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在18位应用中使用 DS90CF386是可以的。 您可以将任何未使用的 RxOUT 引脚保持悬空。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢!