This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS125MB203封装发送

Guru**** 2583665 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748873/ds125mb203-ds125mb203-package-transmit

器件型号:DS125MB203

尊敬的团队:

随附的文件是 SerDesMux sch。

到目前为止、客户可以将 I2C 模式用于:

  1. MAC 至 P48 (Rx 和 Tx)正常。
  2. MAC 链路连接到1G 的 CPU。
  3. 在1G 时 MAC TX 到 CPU 正常

但仍然无法使用 CPU 将软件包发送到 MAC。

此外、无法在10G 速率下运行。

你有什么建议吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有得到附件。  这可能是由于系统拓扑和多路复用器设置所致。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AGC7648S_5F00_SerDesMux.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    客户反馈:

    我们的寄存器设置如下:

    一般

    I2C 写入0 0x59 0x01 0x00

    I2C 写入0 0x59 0x02 0x01

    I2C 写入0 0x59 0x06 0x18

    I2C 写入0 0x59 0x08 0x0c

    I2C 写入0 0x59 0x5E 0x07

    I2C 写入0 0x59 0x17 0xED

    I2C 写入0 0x59 0x18 0x00

    I2C 写入0 0x59 0x2D 0xED

    I2C 写入0 0x59 0x2E 0x00

    I2C 写入0 0x59 0x34 0xAD

    I2C 写入0 0x59 0x35 0x00

    I2C 写入0 0x59 0x0F 0x00

     

    MAC 至 P48

    I2C 写入0 0x59 0x16 0x2F

    I2C 写入0 0x59 0x5F 0xF0

    MAC 至 CPU

    I2C 写入0 0x59 0x16 0x00

    I2C 写入0 0x59 0x5F 0x00

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我会将寄存器0x16编程保持为应用程序的正确值(似乎您希望值= 00'h)

    我会将 DOUT_0保留为 PCIe3/10G-KR 模式(程序寄存器0x16 = AD'h)

    您是否还尝试了引脚控制?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    客户 尝试将0x16设置为 AD'h、但不起作用。

    您是否有更新的数据表?

    因为在线数据表没有建议我们选择0x16=ad'h。

    附件是我在网站上找到的数据表、它是最新版本吗?  

    (在表2中找不到0xAD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    明天我将完成工作台板设置、以便我可以测试客户设置。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将 DS125MB203设置为模拟 MAC <-> CPU 接口。 我在使用0x5F 寄存器控制数据流时没有遇到任何问题。
    您是否在 CPU 到 MAC 方向上看到任何信号都能通过?

    此致、
    Lee