This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:信号完整性问题

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751160/dp83822h-signal-integrity-issue

器件型号:DP83822H

您好!

我们在对2pc 电机驱动器进行正常运行测试时发现了 DP83822H 的信号完整性问题。    在电机旋转3分钟后、位错误率超过并高达512 (范围:0 - 512位)。 它会查看 来自电机的噪声并 影响  DP83822H 的 PCB 布线。   如果有任何改进、您可以帮助查看布局吗?   

Pease 在此处查看眼图和原理图。

我们尝试使用外部电源为控制板上的5VD_PWR 供电,可以改善眼图。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    在运行电机时、您能为我尝试几种不同的配置吗?
    请将 PHY 置于反向回送模式、以从公式中删除 MII (将寄存器0x16设置为0x0110)。
    2.请将 PHY 置于模拟回送模式以从公式中删除 MDI (将寄存器0x16设置为0x0108)。

    在运行这两个时、请监控是否存在位错误。 此外、对于模拟回送、请使用100欧姆端子电缆。
    以下是一个应用手册、可帮助解释这两个环回:
    www.ti.com/.../snla266.pdf

    我将回顾一下布局。