This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:读取 BMCR 位11

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751188/dp83867e-reading-bmcr-bit-11

器件型号:DP83867E

大家好、

我想使用 BMCR 位11断电来检查器件是否 处于复位状态。

问:当 RESET=低电平时,我能否读出 BMCR 位11 = 1?

或者、如果 Reset_N=Low、您无法访问任何内部寄存器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinji、

    当器件处于复位状态时、不能进行寄存器访问。
    如果器件使用寄存器中的值进行响应、您将知道 PHY 未复位。