This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:系统电压压力测试

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751183/trs3232e-q1-system-voltage-pressure-test

器件型号:TRS3232E-Q1

大家好、

我的客户正在评估 TRS3232E-Q1。 所有其他规格都正常。  

但问题是客户需要在 系统总线上进行16V@60s 或16V@60min 测试、这超出了芯片的最大额定值。

我们以前是否满足过类似要求? 我们如何使用 TRF3232E-Q1来处理此类测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    您能否帮助了解客户为何需要执行 这些测试?

      如果 没有 TVS 二极管等外部帮助、TRS3232E-Q1将无法通过测试。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao