This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335:适用于 MSP430F5510的 EVM 固件

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750873/lm8335-evm-firmware-for-msp430f5510

器件型号:LM8335

大家好、

据我所知  、LM8335EVM 上的 MSP430F5510实现了一个 USB 转 MIPI RFFE 接口。 我对 MSP430的固件非常感兴趣、如果能提供、我将不胜感激。

非常感谢您的参与、
Mathis Schmieder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mathis、

    我似乎无法在我们的内部服务器上找到固件(我只能找到 I2C 固件)。 我尝试联系该设备的前技术所有者、因为他最有可能拥有固件副本、但似乎他已经离开了公司。

    我将尝试与我的其他团队成员联系、看看他们是否知道固件的存储位置(如果已存储)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    首先、感谢您对 EVM 的帮助。 在过去两天里,它的工作非常顺利。 非常感谢读取寄存器和扩展写入函数。 在我使用此接口测试通过 RFFE 控制的10个原型 UHF 滤波器时、它们非常有用。

    其次、我想扩展现有软件、让一些人专注于演示上述 UHF 滤波器。  基本上、 我想在校准周期完成后创建一个调整数据与通道数的查找表。 因此、如果提供了用于驱动 EVM 的软件、我将非常感谢您提供该软件的副本。

    非常感谢、

    STAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    很高兴听到您使用 EVM 进行的测试进展顺利。

    实际上、我现在正在尝试查找 EVM 的固件、尽管这似乎并不容易。 固件是7年前开发的、目前我不知道固件的位置。 我查看了我们的组用于存储数据的内部服务器、但该设备在我的组存在之前就已经存在、固件也没有出现。 我还联系了负责该器件的前工程师、但发现他不再在这里工作。 我已经向他的同事发送了电子邮件、在他支持该设备时、他与他一起工作、以查看他们是否可能拥有该设备或知道某个知道该位置的人。  (一个是外出自动取款机、另一个还没有回复我)。

    我还会尝试去回避我的经理、看看他是否知道我还能去哪里。

    我将告诉您这方面是否有任何变化。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    看起来我的老板实际上是在之前(通过 e2e?)找到了支持该器件的人 并联系了他(一段时间前做了这个)、有一个分享点。

    以下是固件:

    e2e.ti.com/.../Firmware-V1.15.0.8.zip

    但愿这对您有所帮助。 (有关 MSP430的任何问题都需要转到 MSP430论坛、因为我对微控制器了解甚少、您将在那里获得更好的支持)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby、

    我认为我不想让固件一团糟。 我对在驱动 EVM 和 GUI 的主机上运行的 C 代码感兴趣。 如果该代码已简化为固件、我将无法明智地使用它。 I InVision 升级 GUI 以在滤波器演示模式下驱动 EVM。 我认为这可能是用 C 语言完成的、也可能是 Microsoft 的 Visual Basic。
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您提供的固件、它非常有帮助!

    此致、
    马希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mathis、

    很高兴固件能为您提供帮助。

    您好 Stan、

    我还没有看到我们为任何 GUI 保留实际的原始 C 文件。 我们拥有的唯一文件是我在上一个帖子中包含的压缩文件。 我与我的经理进行了核对、看看是否还有其他地方可以找、但看起来不是这样。 如果文件不在我发送的压缩文件中、我们可能无法找到它们。

    -Bobby