This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:IBIS 模型选择器模式=SS ?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750599/dp83620-ibis-model-selector-mode-ss

器件型号:DP83620

 在硬件设计中、模型选择器中的"模式:SS"与什么相关、以便我知道在分析中使用什么?

[型号选择器]       g24q37x

|

G24q370      模式:SS = VSS、VDD = 3.3

G24q371      模式:SS = VDD、VDD = 3.3

|g24q372      模式:SS = VSS、VDD = 2.5

|g24q373      模式:SS = VDD、VDD = 2.5

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    我还需要检查"SS"的含义。
    这种模式是几年前建立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    "秒"用于速度选择。
    此 PHY 支持 RMII 和 MII 操作。
    当 RX_DV 为低电平(VSS)时、它被配置为 MII、即25MHz。
    当 RX_DV 为高电平(VDD)时、它被配置为 RMII、即50MHz。