This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042与 TUSB8040A1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8040A1, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751151/tusb8042-tusb8042-vs-tusb8040a1

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件: TUSB8040A1TUSB8041

大家好、

您能告诉我 TUSB8042和 TUSB8040A1之间的区别吗?

我的客户已经使用了 TUSB8040A1、也希望用于 他们的新设计、但现在变为 NRND。  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、

    这两款器件都是4端口 USB 3.x 兼容集线器、具有可选 I2C/SMBus 接口和电池充电支持。 TUSB8040A1是100引脚器件、TUSB8042是64引脚器件、因此 TUSB8042中不支持 JTAG 或 LED。

    您还可以看到本文档、其中介绍了 TUSB8041与 TUSB8042之间的区别: www.ti.com/.../slla377.pdf
    此致、
    JMMN