This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:引脚对引脚或类似器件的替代方案

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751382/tca4311a-alternatives-pin-to-pin-or-similar

器件型号:TCA4311A

大家好、团队、

我希望一切都好!

我正在寻找 I2C 缓冲器、其引脚布局与 TCA4311A 尽可能相似、允许在5V 总线上产生3.3V 信号、从而允许外设和总线之间进行热连接(热插拔)。

你有什么建议吗?

提前感谢。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adrian、

    很高兴再次收到您的来信。 我们当前没有与该器件引脚对引脚的器件。 不过、如果对器件的需求不是很快、我们可能会为您提供解决方案。

    我想在离线模式下对此进行更详细的讨论。 您仍可以通过 duynguyen@ti.com 联系我

    谢谢、
    -Bobby