This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016的驱动能力

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750839/tpd12s016-the-drive-ability-of-tpd12s016

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:TPD12S521

尊敬的所有,

 现在客户使用 TPD12S016作为 HDMI ESD 设备, 他们发现 HDMI 信号 无法 传输到 HDMI 连接器, 然后屏幕 无法显示 ;但当他们使用 TPD12S521作为 HMDI ESD 设备时,HDMI 信号可以传输到 HDMI 连接器,屏幕可以显示; 我们怀疑 TPD12S016的驱动能力不够。 HDMI 的原理图 显示:

你们能帮我们 解决这个问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您提供的数字


    这两个器件的额定射频性能大致相同、并且具有非常相似的 ESD 结构。 两个部件都没有活动驱动器、因此可能是加载问题、而不是驱动器问题。

    您是否有差分信号的符合性屏幕截图来显示眼图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TPD12S521上、CEC_REMOTE_IN 被拉高、在 TPD12S016上、CEC_A 引脚悬空。 如果您的目的是具有相同的功能、则需要通过同一电阻器将 CEC_A 拉至高电平。 我怀疑这是您问题的原因。