This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS95-EP:EP 和 V62差异

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751224/sn65lvds95-ep-ep-and-v62-difference

器件型号:SN65LVDS95-EP

尊敬的 TI 专家:  

我对'N65LVDS95DGGR- EP'感兴趣。

有2个选项、  

1) SN65LVDS95DGGRP

2) V62/04643-01XE

这些器件之间有何不同?  

他们的价格是一样的/似乎是一样的

他们是否具有不同的资格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sooyeon、
    它们是相同的部分。 V62编号是 DLA 供应商项目图(VID)。
    SN65LVDS95DGGRP 是 TI 器件型号。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水