This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:寄存器0x04

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750352/ds90ub925q-q1-register-0x04

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

在规格中 DS90UB925的说明、寄存器0x04用于 向后兼容、LF 模式等。

但是、在 ALP 软件中、寄存器-0x04是保留的。  那么、我们能否通过0x04寄存器配置向后兼容性和 LF 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ansel、

    是的、您应该能够根据数据表访问0x04。 建议您首先尝试此寄存器的"Scripting"选项卡的读/写访问。 使用
    board.WriteI2C (devAddr、regIndex、regVal)
    board.ReadI2C (devAddr、regIndex、regLength = 1)
    并告知我们。

    我们将在 DS90UB925配置文件中记录此问题、以便在下一个版本中进行更新。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishy、

    谢谢您的回复。 Howevery、仍然无法配置0x04寄存器、这会导致在向后兼容模式下不使用15-65MHz 速率。

    我想确认该版本的925不支持0x04配置吗?   如果该寄存器无法配置、则在向后兼容模式下不能使用15-65MHz、则只能使用5-15MHz。

    谢谢、
    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安塞尔

    注意"通过引脚或寄存器控制向后兼容选择"(寄存器0x04的位3)要起作用、必须设置寄存器0x04的位2。 默认情况下、0x04[2]为0、这意味着向后兼容关闭。 因此、您还必须将该位设置为1。 请确认。

    此外、您是否在设置中使用926解串器。 您可能还需要正确地对926进行编程。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishy、

    我明白了。 谢谢。

    因此、即使在 ALP 软件上显示保留寄存器0x04、实际上还是可以配置相应的功能?
    实际应用为925-910。 因此需要配置兼容模式并需要5-65MHz。

    此致、
    Ansel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安塞尔

    是的、即使在 ALP 软件上显示为保留0x04、实际上也可以配置相应的函数。 ALP 不会阻止从"Scripting"选项卡对这些寄存器进行读/写访问。 我之前解释了从"Scripting"选项卡访问的命令。 您也可以从寄存器窗口本身进行尝试。

    对于910、您必须按照表1中的说明设置向后兼容模式。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishy、

    谢谢、我明白了。

    此致、
    Ansel