This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232显示了文档可能的拼写错误

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750682/tlk10232-tlk10232-bring-up-document-potential-typos

器件型号:TLK10232

大家好、

我的客户正在为其环境初始化 TLK10232。 他们关注 tlk10232_BringupProcedures_v2.pdf、该标记为 Ver 2.0 - 2013年1月、以及"初步-可能会有变化"。

这是最新版本的启动文档吗? 如果不是、您能否提供指向最新文档的链接?

客户注意到一些可能的拼写错误、如下所述:

在标题为:

KR、使用从链路协商中学到的手动模式设置、具有156.25MHz/312.5MHz REFCLK

有一个子段称为:

默认 HS Tx 设置加载和 LT 控制

 

本节包含以下说明:

“o 将16'h2000写入到7.0

o 将16'h0000写入30.150

o…

o 将16'h0002写入30.150

o 将16'h1C00写入30.36869”

 

这似乎是为链路训练禁用启动协议、然后重新启用启动协议。

但是、这应该通过写入器件地址0x01而不是30 (0x1E)来完成。

TLK10232数据表中的任何位置都不引用器件地址0x1E.0x96 (30.150)。

如上所述、在 tlk10232数据表的 LT_RAIN_CONTROL 部分中定义了 DeviceAddr.Reg 0x1.0x96 (1.150)。

这些说明是否正确?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Jon、

    您是指文档的最新版本、这不是文档中的拼写错误。  也可以通过地址 0x1E.0x96 (30.150)访问 LT_Train 控制寄存器。  DeviceAddr.Reg 0x1.0x96 (1.150)也可根据数据表使用。