This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:是否有可用于 THVD15xx 的评估板?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551, RS485-FL-DPLX-EVM, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751016/thvd1551-is-there-evaluation-boards-available-for-thvd15xx

器件型号:THVD1551
Thread 中讨论的其他器件: RS485-FL-DPLX-EVMTHVD1552

大家好、

我们是否可以检查是否有适用于 THVD1551的 EVM?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们没有可用于此器件型号的 EVM、但我建议改用装配了 THVD1552D 器件的 RS485-FL-DPLX-EVM:

    www.ti.com/.../RS485-FL-DPLX-EVM

    只要 DE 引脚保持高电平并且/RE 引脚在 THVD1552上保持低电平、其电气性能将与 THVD1551相匹配。

    此致、
    最大