This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:通过 USB 3.1和3A 充电实现 PD 检测

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746406/tps25810-pd-detect-with-usb-3-1-and-3a-charging

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

您好!

我的客户希望将 USB 类型 A 转换为 USB 类型 C、具有5V 3A 功率广播、USB 2和 USB3/3.1信号。 不需要 DP。

选择了 TPS25810 + HD3SS3220。

由于 TPS25810不实施 PD、这是否意味着它无法识别电子标记电缆? 如果是这种情况、是否会违反 USB-C 电缆组件要求? (如果支持 USB3.1和3A、则需要带有电子标记的电缆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    根据 TPS25810数据表、"如果使用电子标记电缆连接 UFP、TPS25810还会将 VCONN 电源施加到电缆 CC 引脚。" 您能帮助澄清客户问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin、

    问题是、如果我们根据 USB-C 电缆要求支持 USB3.0和3A 电流、则需要使用带电子标记的电缆。  但由于 TPS25810无法读取电子标记,用户仍可以使用正常的非标记电缆获得3A 电流。 以下哪项违反了规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SK、

    讨论的结果。 有源电缆与电流要求无关。 例如、您可以使用非标记电缆、但仍可协商3A。

    请验证此主题、我们可以将其关闭。 谢谢!