This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:从 TLK110迁移到 DP83822、

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750979/dp83848i-migrating-from-tlk110-to-dp83822

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:TLK110

您好!

目前、我们将 TLK110用于基于 AM335x 的以太网通信、
由于该器件是 NRND、因此我们计划迁移到 DP83822。

我们能否假设以下 E2E 详细信息也适用于 DP83822?
e2e.ti.com/.../596589

我们知道这两个器件不是引脚兼容的、但我们想知道
软件方面是否有任何差异。 我们相信大多数寄存器
这两个器件是相同的。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    我还建议您查看此文档:
    www.ti.com/.../snla262.pdf

    对于 TLK 和 DP、IEEE 寄存器是相同的、但一些扩展寄存器(822中的额外特性)不在 TLK 中。