This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:关于内部结构

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749940/sn65hvd234-about-structure-inside

主题中讨论的其他器件:SN65HVD234TCAN332

大家好、

我对 SN65HVD234有疑问。

请告诉我以下内容。
器件以"1"状态驱动。
我认为它处于高阻抗状态、因此它在某种程度上进行了驱动。
在 TCAN332中、同一电路卡在"1"状态。
我认为这两个器件之间的区别在于内部结构、不是吗?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几个问题,只是为了澄清。

    • RXD 是否是被监控"状态"的相关引脚?
    • TXD 是否也处于逻辑1状态?
    • 当您说"卡住"时、TXD 是否发生变化、但 RXD 不会发生变化?
    • 您是否可以通过任何方式共享电路原理图?

    感谢您提供的任何信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题正在通过电子邮件处理、现在将关闭。

    此致、
    Eric Hackett