This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR - IEEE1588 PTP

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750877/dp83867ir-dp83867ir---ieee1588-ptp

器件型号:DP83867IR

您好!

对于我们的一个项目、我们需要10/100/1000 Mbps 和 PTP 与中央时间服务器进行时间同步。

计划使用 DP83867IR PHY、但根据我的理解数据表、它支持 IEEE1588 SOF、并且需要自定义开发时间同步算法。

请与我分享 时间同步算法、IEEE1588接口以及任何可用参考设计的实现。

谢谢、此致、

Vijay Varma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我们没有共享1588时间同步算法。
    这需要由我们的客户创建。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。