This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +1.8V I2C 多路复用器属于汽车级(AEC-Q100)?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751072/1-8v-i2c-mux-which-is-automotive-aec-q100-grade

主题中讨论的其他器件:PCA9306-Q1

我有两个可能的 I2C 总线主控需要与图像传感器连接。

TI 是否具有以下器件:

1.在+1.8V 电压下运行

2.为汽车级(AEC-Q100),工作温度为-40°C 至至少+105°C

我不在乎封装类型。

Thx、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我们目前没有任何汽车开关。 我们计划发布符合汽车标准的开关、因为它尚未发布、但我不确定是否允许我在公共论坛上发布有关它的信息。

    您可以通过 duynguyen@ti.com 与我联系、我可以与他人联系、他可以为您提供更多信息(发布日期、功能、定价等)。

    还有一种将 PCA9306-Q1和某些 GPIO 用作开关的替代解决方案。 该器件通常用作转换器、但具有可在 Vref1=Vref2下使用的使能引脚、您可以将其用作 I2C 开关(不可寻址)。 这满足 Vcc 和温度要求

    谢谢、

    -Bobby