This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125RT410:禁用 RX 增益

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750988/ds125rt410-disable-rx-gain

器件型号:DS125RT410

大家好、

DS125的接收器增益是否可以通过任何方式关闭? 具体而言、我的客户想知道其中一个寄存器中是否有一个位控制增益、这样在关断时、眼图电压反映了接收器引脚上出现的实际电压。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过寄存器强制接收器将 CTLE 降至最低。  然后、监视器中的眼图张开度将尽可能接近器件引脚上的波形。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的快速回复。

    根据 DS125规范、即使我们对自己的 CTLE 升压值进行编程、芯片也可以在发生锁定丢失时覆盖它们。 但稍后会解释,步骤1至5 (在第7.5/8节中概述)可用于在所有*条件下手动覆盖 CTLE 升压。 因此、有几个基于此的问题:

    1) 1)这是否意味着如果由于编程的 CTLE 值而导致锁定丢失、芯片将不会尝试覆盖这些寄存器?

    2) 2)在这种情况下、失锁是否致命?

    3) 3)您能否确认步骤1至5 (在第7.5/8节中概述)是我们实现此目标所需的唯一步骤?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 DS125规范、即使我们对自己的 CTLE 升压值进行编程、芯片也可以在发生锁定丢失时覆盖它们。 但稍后会解释,步骤1至5 (在第7.5/8节中概述)可用于在所有*条件下手动覆盖 CTLE 升压。 因此、有几个基于此的问题:

    1) 1)这是否意味着如果由于编程的 CTLE 值而导致锁定丢失、芯片将不会尝试覆盖这些寄存器?

    (Lee): 使用步骤1-4强制执行的值芯片 无法更改 CTLE 值。

    2) 2)在这种情况下、失锁是否致命?

    (Lee):如果芯片失 锁、 则 DS125RT410不会输出、采样点也不会提供眼图监视器功能。  芯片将尝试使用第7.5.8节步骤1-4中强制的设置来重新锁定

    3) 3)您能否确认步骤1至5 (在第7.5/8节中概述)是我们实现此目标所需的唯一步骤?

    (李):是的、已确认。

    此致、

    Lee