This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:关于 DS250DF210的电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825, DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750864/ds250df210-about-power-supply-for-ds250df210

器件型号:DS250DF210
主题中讨论的其他器件:TPS62825

您好、E2E、

问题1;
我选择 TPS62825作为2.5V 输出电源直流/直流。
此直流/直流转换器是否适用于 DS250DF210?

Q2;
2.5V 电源是否需要滤波器? 是 L-C 滤波器吗?
如有必要、请告诉我如何设计滤波器。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 问题1:
    • 使用 TPS62825时我不会预见到任何问题。 开关稳压器的噪声可能比 LDO 稳压器小、但通常完全处于重定时器的电源噪声抑制能力范围内
    • DS250DF210数据表的"建议运行条件"部分中包含一个表格、其中列出了系统开发人员有关重定时器 VDD 输入噪声与噪声频率的建议最大值。 如果 可能、我建议尝试在您的系统上满足这些电源噪声限制
    • 问题2:
      • 对于 此处适用 的输出电压和电流电平、您需要遵循 TPS62825规定的滤波器组件指南
      • 除此之外、DS250DF210 只需一个小型 VDD 去耦电容器网络。  DS250DF210数据表中介绍了 TI 的建议

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师