This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:缺少驱动程序

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, SIGCONARCHITECT, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750919/ds280df810evm-missing-drivers

器件型号:DS280DF810EVM
Thread 中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECTDS280DF810

您好!

我只获得 了 DS280DF810EVM 评估板、但 PC 无法识别它(未知器件)。 此外、我找不到该板的驱动程序。 有人可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否可以访问 DS280DF810设计文档? 其中一个文档是 EVM 用户指南。 本文档介绍了如何安装 GUI 软件以及如何通过此用户界面控制器件。 此外、您还需要安装另一个文档- DS280DF810更新程序。 SigconArchitect GUI 加上此更新程序可让 PC 识别 DS280DF810EVM。

    此致、Nasser