This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215的功能类似、但不包括 A1至 Y1输出或 A1至 Y2输出、而是同时将 A1输出发送至 Y1和 Y2

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750734/hd3ss215-hd3ss215-function-similarly-but-not-the-a1-to-y1-output-or-the-a1-to-y2-output-but-the-a1-output-to-the-y1-and-y2-simultaneously

器件型号:HD3SS215

尊敬的工程师:

我想找到 IC、 该函数与 HD3SS215类似、但不包括 A1至 Y1输出或 A1至 Y2输出、而是同时向 Y1和 Y2输出 A1。

HDMI 到 DP 或 DP 到 HDMI;

谢谢你。

BRS

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃尔萨

    从 DP 到 HDMI 或 HDMI 到 DP 需要一个协议转换器。 遗憾的是、我们没有任何协议转换器解决方案。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不涉及协议转换。

    有两种不同的类型:HDMI 和 DP。  

    HDMI 或 DP 分为两个路径、这两个路径完全相同。 一个用于显示、另一个用于进一步处理。

    谢谢!

    BRS

    埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃尔萨

    我们目前没有适用于 DP 或 HDMI 的解决方案。 DP1.2规范允许以菊花链形式连接多个 DP 监视器、但不能同时驱动两个 DP 监视器。

    谢谢
    David