This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:从修订版 A (2016年5月)更改为修订版 B

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750735/tusb1002-changes-from-revision-a-may-2016-to-revision-b

器件型号:TUSB1002

尊敬的技术支持团队:

我对 "从修订版 A (2016年5月)更改为修订版 B "有疑问。

 有关 RXP2和 RXN2的更新、如添加电容器和下拉寄存器。

这种变化的背景是什么?

我认为、如果没有交流耦合和下拉寄存器(直流耦合)的电容器、某些连接会失败。

那么、建议从直流耦合到交流耦合、对吧?

■将修订版本 A (2016年5月)更改为修订版本 B 页面

----------------------------------------------------------------------
•在简化版原理图的 RXP2和 RXN2引脚上添加了一个电容器.......... 1
•在图17的 RXP2和 RXN2引脚上增加一个电容器.................................................................................................. 19.
•已更新表4的“A/C 耦合电容器”部分.................................................................................................. 19.
•将详细设计过程中的文本从:RX2P/N 上没有放置交流耦合电容器 至:
在 RX2P 和 RX2N 上放置330nF A/C 耦合电容器以及220k 电阻器。 包含这些内容
330nF 电容器和220k 电阻器是可选的、但强烈建议使用。 如果未执行、则应执行 RX2P/N

直流耦合到 USB 插座。 ................................................................................................................................ 20.
•在图18中添加了 RX2P 和 RX2N 上的330nF 交流电容器(C12和 C13).................................................................. 20.

----------------------------------------------------------------------

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX 上的电容器是 USB 规格 ECN (标题:RX 交流耦合电容器选项)。

    该电容器可用于 ESD/EOS 保护并消除 Rx 侧不需要的偏置电平。 由于不同 UBS-SS 系统的 RX 侧具有可变共模电压(使用不同的端接方案)、因此该选项可以消除互连逻辑不匹配的偏置电平。 在通过 RX 引脚添加此电容器后、泄漏电流可能会达到0mA、这有助于防止水腐蚀。 (与 TX 侧相同)

    添加外部下拉电阻器正在改变偏置网络、以解决市场上某些不兼容 USB 器件的非检测问题。

    谢谢
    David