This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046A-DCI 支持 DP++?

Guru**** 2947770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, HD3SS215, TUSB1046A-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747256/tusb1046a-dci-tusb1046a-dci-support-dp

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G125、 TPS65987、 HD3SS215、

大家好、团队、

我们 计划通过    TUSB1046A 将产品上的 DP++功能连接 到 DP 连接器、 该 DP 连接器 也将支持 HDMI 软件狗。  

   您能否告知我们 TUSB1046A 是否 支持 DP++(DP/HDMI 软件狗) ?

此致、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis

    是的,它将支持 DP++。) 请注意、SNK_CAD 引脚必须通过类似的缓冲器连接到 DisplayPort 插座上的 CONFIG1引脚
    SN74AHC1G125。 由于当双模适配器插入 DisplayPort 插座时、CAD_SNK 引脚上的内部下拉电阻太强、无法注册有效的 VIH、因此需要使用缓冲器。 如果在 I2C 模式下使用 TUSB1046、则无论何时 CONFIG1、系统软件都必须禁用 AUX 侦听
    引脚为高电平。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的信息!

    我们已将 SNK_CAD 引脚连接到 DisplayPort 插座上的 CONFIG1引脚、并确保在插入 HDMI 加密狗(GPIO 模式下为 TUSB1046)时 SNK_CAD 为高电平、但 DP++功能仍然无法正常工作。

    请参阅以下图片、多路复用器之后 DDC_CLK 和 DDC_Data 变得奇怪。 您能给我们一些想法吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了波形

    e2e.ti.com/.../waveforms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    根据应用报告 SLLA333、通过 USB Type-C 启用 HDMI 似乎可以通过具有 SBU 多路复用器的 PD 控制器处理 DDC 和 AUX、
    感谢您帮助检查 TUSB1046A 是否支持 DP++。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    TUSB1046支持 DP++,请参阅此应用手册,图6:  。

    TUSB1046 AUX 总线支持 DP、不支持 DDC。 因此、AUX 侦听由 CAD_SNK 控制。 当 CAD_SNK 为低电平(即 DP)时、启用 AUX 监测。 当 CAD_SNK 为高电平(即 HDMI)时、禁用 AUX 监测功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    感谢您的回答。

    很抱歉、我没有向您提供更多详细信息、实际上我的问题是 TUSB1046 可以支持  Type-C 上的 DP++(PD 控制器是 TPS65987)?

     我们的用例很可能是 attache 文件中的数字、谢谢

     e2e.ti.com/.../DP_2B002B00_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis

    它支持 Type C 上的 DP++、请参阅我之前随附的应用手册。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢你能抽出时间。

    apnote slla365似乎 是   TUSB1046至 DisplayPort 插座设计的应用。 DisplayPort 插座的 AUXP/N 应直接连接到 TUSB1046、然后连接到
    通过100nF 交流电容器实现 DisplayPort 灌电流。 TUSB1046 SBU1和 SBU2引脚应保持未连接状态。

    我们的设计是 Type-C 插座、DDC 信号将连接到 TUSB1046的 AUXN/AUXP、然后 通过 SBU1/SBU2输出到 Type-C 插座;

    现在 、我们发现  、DDC 信号在 TUSB1046的 SBU1/SUB2输出后变得异常。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../8831.waveforms.xlsx

    谢谢

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    TUSB1046 AUX 不支持 DDC 传输、它仅用于 DP。 DDC 需要直接连接在 Type C 插座和电源之间。

    需要拉高 CAD_SNK 以禁用 AUX_Snoop。 AUXn 需要上拉、AUXp 需要通过100k 电阻下拉。 SBU1/2是悬空的。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    它需要 GPU 和 TUSB1046之间的 HD3SS215多路复用器。 下面是一个有关支持 DP++的 TUSB1046的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供的信息、因为 TUSB1046A-DCI 不支持 DDC 事务、并且根据 您之前的答复中的示例、 我们需要一个 PD 控制器、该控制器可以处理 DDC 和 AUX、以便通过 USB Type-C 达到 DP++

    现在、我们的 当前 PD 设计 是 TPS65987、它是否支持 DDC 和 AUX 事务?

    谢谢

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis

    TPS5987仅支持 DP 和 TBT 交替模式、不支持 HDMI 交替模式。

    谢谢
    David